应用场景是:
一、一个类似与TWS无线耳机的充电仓,内部有锂电池,然后用锂电池给镍氢电池充电,需要兼容20mAH/40mAH(varta p312accu / V40H),
充电的时候这两种容量的镍氢电池不会混用,一般是一次充2颗or1颗这电池的其中一种规格。
二、需要有:
1、防止反接(结构上没法规避),如果电池正负极放错了能停止充电,并报错误;
2、给镍氢电池充电电流 ≤10mA,并且要求在6小时内充满电池;
3、过压过流都需要有相应的保护设置,输入耐高压>16V;
4、需要有过温保护。