This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MC34063A: 请教关于MC34063的两个问题

Part Number: MC34063A


1. DCDC控制模式大体分电压模式和电流模式两大类,MC34063手册和相应的Application Note里没有明确指出是哪种模式,但是在未过流的情况下电流不参与反馈,所以我认为应该是电压模式。电压模式和电流模式需要不同的环路补偿方式。以电压模式Buck拓扑为例,传递函数中有一个双重极点,如果不做环路补偿,增益曲线将以-40dB/dec速率与0dB线相交,必然不稳定,因此必须做环路补偿。我仔细阅读了MC34063手册和相应的Application Note,发现其中对环路补偿只字未提。不光Buck拓扑如此,Boost、Buck-Boost拓扑也是如此。而且网上能找到的关于MC34063的资料,也都是对环路补偿问题只字不提。我想知道MC34063真的不需要环路补偿吗?为什么?

2. MC34063内部振荡器的工作方式为,用一个典型值为35uA的电流源对外部电容充电,充至1.25V后再用一个典型值为220uA的电流源对外部电容放电,放至0.75V后再重新充电。根据这一工作原理,只要负载没有过流,给定一个振荡频率便可根据这两个电压、电流值求出所需外部电容容量。可MC34063手册和Application Note里都是根据拓扑,先计算出每个PWM周期的导通时间Ton,再根据Ton计算外部电容容量。而两种方式计算出的外部电容容量又是不同的,请问为什么?

  • 您好:

    关于MC34063的环路补偿和内部振荡器工作方式的问题,以下是相关说明:

    1. MC34063是否需要环路补偿
      • MC34063本身是一个单片双极型线性集成电路,专用于直流-直流(DC-DC)变换器控制部分。它内部包含了DC/DC变换器所需要的主要功能的单片控制电路,如温度自动补偿功能的基准电压发生器、比较器、占空比可控的振荡器等。
      • 从工作原理和设计上来看,MC34063并没有明确提及需要外部环路补偿。这可能是因为其内部结构和设计已经考虑了稳定性问题,使得在大多数情况下,它可以在不需要外部环路补偿的情况下稳定工作。
      • 然而,是否需要进行环路补偿还取决于具体的应用场景和电路设计。在某些特殊情况下,如需要更高的稳定性或特殊性能要求时,可能需要进行适当的环路补偿设计。
    2. 内部振荡器工作方式与外部电容容量计算
      • MC34063的内部振荡器确实如您所述,使用一个典型值为35uA的电流源对外部电容充电,充至1.25V后再用一个典型值为220uA的电流源对外部电容放电,放至0.75V后再重新充电。这是其内部振荡器的基本工作原理。
      • 在计算外部电容容量时,通常有两种方法:
        • 一种是根据振荡频率和外部电流源的特性,直接计算出所需的电容容量。这种方法基于振荡器的工作原理和充放电特性。
        • 另一种是根据具体的DC-DC变换器拓扑(如Buck、Boost、Buck-Boost等),先计算出每个PWM周期的导通时间Ton,然后根据Ton和所需的开关频率来计算外部电容容量。这种方法更多地考虑了变换器的整体工作特性和性能要求。
      • 两种方法计算出的外部电容容量可能有所不同,这是因为它们基于的计算原理和考虑的因素不同。在实际应用中,应根据具体的应用场景和设计要求来选择合适的方法进行计算。

    总结来说,MC34063在大多数情况下可能不需要外部环路补偿,但具体还需要根据应用场景和电路设计来决定。在计算外部电容容量时,应根据具体的方法和考虑因素来选择合适的计算方法。

  • 1. 如果真像你所说的那样,MC34063构成的DC-DC电路,大多数情况下,它可以在不需要外部环路补偿的情况下稳定工作。在某些特殊情况下,如需要更高的稳定性或特殊性能要求时,可能需要进行适当的环路补偿设计

    请问大多数情况下,它可以在不需要外部环路补偿的情况下稳定工作,其理论基础是什么,如何判断是否需要外部环路补偿?MC34063是几十年前发布的产品,时至今日,应该不存在黑科技或不能公开的秘密了。为了用户更好的使用这款芯片,厂家应该公开这个判断标准吧。

    2. 如果两种计算频率电容的方法都可以,那得出的结果应该是相同的。即便是有点出入,也应该在合理范围之内。

    可是如咱们之前所说,频率电容的充/放电电流是固定的,放/放电电压阈值也是固定的。那给定频率,电容的容量就是确定且唯一的。反过来,电容容量确定了,振荡频率也是确定且唯一的。

    可datasheet里给出的确定频率量容容量的计算公式为:Ct = 4*10^(-5)*Ton。

    此公式表明电容容量与一个周期里的导通时间是一一对应的。也就是说,电容容量确定之后,频率随占空比变化。这显然和前一种说法是相互矛盾的,请问该如何理解这一矛盾?

  • 您好

    感谢您对TI产品的关注!为更加有效地解决您的问题,我们建议您将问题发布在E2E英文技术论坛上(e2e.ti.com/.../power-management-forum),将由资深的英文论坛工程师为您提供帮助。