Other Parts Discussed in Thread: BQ24170, BQ24133
大家好,
我在系统设计的时候,需要将锂电池最为备用电池,一直放在系统中充电,保证满电量,但是发现这样长时间浮充会对锂电池造成伤害,不知道有没有什么好的电池管理方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
我目前用的就是具有动态路径管理的,但是这样对电池一直浮充,对电池肯定会造成损害,我是想找一个方案尽量减小损害
你选的哪一款芯片?在芯片检测到充电截止条件以后会终止充电的,只有采用在线式结构的才会被一直浮充,具有路径管理的是会终止充电的。
你好,
这个充电终止条件是怎么样的,重新充电的条件又是怎么样的?我看了,有些是带有充电定时器的,就是为了防长时间充电的吧
谢谢你的回答!
锂电池是用最小电流截止的,此外会有一个recharge过程。你用的是哪一个充电器?
定时器是为了安全因素设计的,正常情况下完成充电的整个过程都不会触发。
你好,
我现在用的不是TI的,打算换一颗TI的,不知道有推荐吗?我是对10000mAh 单节锂电池充电(4.2V),价格越便宜越好,需要有动态路径管理的,我作为备用电池,只有紧急备用时用到,所以在一直插在主电源时,不要一直充电
锂电池的规格书能否给我发过来帮你确认一下适合的器件?谢谢(或者完整的电芯型号,厂家datasheet链接也可以)
推荐BQ24170 ,虽然对于普通的锂电池 我们建议cc电流为FCC/2,但由于多节并联,出于安全考虑,建议选择小于FCC/2的cc电流。
你好,
谢谢! 我仔细看下BQ24170,那我10000mAh的锂电池,你建议是最大多大电流充电?
首先看看你电芯的技术手册,它建议的最大充电比率是多少C,普通的电芯一般是最大0.5C.
但在你4节并联的方案里,如果采用0.5C 5A充电可能导致温度上升的太快,不利用电芯的寿命。
选太小的充电比率又会导致充电速度过慢,考虑到你的电芯只是在系统中作为备用电源,
大多数的情况下, 充电器是插入的,所以建议考虑3A的CC电流。谢谢!
一般charger 有个自动刷新的功能,电池充满例如到4.2V的时候, 停止充电,电池电压掉到4.1V的时候,再进行补充充电,对电池的寿命好些。