Other Parts Discussed in Thread: TPS51200
请问为什么LDO的Vin-Vout的压差越大,PSRR越好?如果想设计Vin=0.9V、Vout=0.8V,Iout=1A,可以使用74401吗?此时的PSRR能达到多少?Iout对于PSRR是否会有影响?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
请问为什么LDO的Vin-Vout的压差越大,PSRR越好?
LDO(低压差线性稳压器)的PSRR(电源抑制比)反映了LDO对输入电源噪声的抑制能力。当LDO的Vin-Vout压差(即输入电压与输出电压之差)较大时,LDO内部电路具有更大的操作空间来衰减来自输入电源的噪声,因此PSRR表现会更好。具体来说,较大的压差意味着LDO内部的误差放大器和其他电路有更多的电压裕量来操作,从而更有效地抑制输入噪声。
如果想设计Vin=0.9V、Vout=0.8V,Iout=1A,可以使用74401吗
压差比较小,不建议这样设计。
此时的PSRR能达到多少?
Iout对于PSRR是否会有影响?
https://www.ti.com/lit/an/slaa414a/slaa414a.pdf
这是官方的详细说明以及计算公式,请您参考这个文章的详细说明。
您好
在TPS51200的芯片手册中,关于Powergood(PGOOD)的定义和特性描述提供了对电源状态监测的重要信息。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51200.pdf
基于datasheet做出以下说明:
Powergood的hysteresis定义为REFOUT的5%:
综上所述,Powergood的hysteresis定义为REFOUT的5%,表示在Powergood信号变化时存在一个5%REFOUT的迟滞区。而Powergood window是REFOUT的±20%,表示输出电压在这个范围内时,Powergood信号为高电平。当输出电压低于REFOUT的80%时,Powergood信号将转换为低电平。