This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS74401: 请问为什么LDO的Vin-Vout的压差越大,PSRR越好?如果想设计Vin=0.9V、Vout=0.8V,Iout=1A,可以使用74401吗?此时的PSRR能达到多少?Iout对于PSRR是否会有影响?

Part Number: TPS74401
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请问为什么LDO的Vin-Vout的压差越大,PSRR越好?如果想设计Vin=0.9V、Vout=0.8V,Iout=1A,可以使用74401吗?此时的PSRR能达到多少?Iout对于PSRR是否会有影响?

  • 您好

    请问为什么LDO的Vin-Vout的压差越大,PSRR越好?

    LDO(低压差线性稳压器)的PSRR(电源抑制比)反映了LDO对输入电源噪声的抑制能力。当LDO的Vin-Vout压差(即输入电压与输出电压之差)较大时,LDO内部电路具有更大的操作空间来衰减来自输入电源的噪声,因此PSRR表现会更好。具体来说,较大的压差意味着LDO内部的误差放大器和其他电路有更多的电压裕量来操作,从而更有效地抑制输入噪声。

    如果想设计Vin=0.9V、Vout=0.8V,Iout=1A,可以使用74401吗

    压差比较小,不建议这样设计。

    此时的PSRR能达到多少?
    Iout对于PSRR是否会有影响?

    https://www.ti.com/lit/an/slaa414a/slaa414a.pdf

    这是官方的详细说明以及计算公式,请您参考这个文章的详细说明。

  • 你好,在TPS51200的芯片手册中,Powergood的hysteresis定义为REFOUT的5%,请问这个定义的具体含义是什么?手册中将REFOUT的±20%定义为Powergood window,那么是否可以理解为当Powergood电压小于REFOUT*0.75时转换为低电平?0.75是由(1-20%-5%)计算得来。

  • 您好

    在TPS51200的芯片手册中,关于Powergood(PGOOD)的定义和特性描述提供了对电源状态监测的重要信息。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51200.pdf

    基于datasheet做出以下说明:

    Powergood的hysteresis定义为REFOUT的5%

      • 这意味着Powergood信号在变化时(从高电平变为低电平或反之),存在一个迟滞区(hysteresis)。这个迟滞区的大小是参考电压REFOUT的5%。迟滞区的目的是防止由于电源的小幅波动而导致的Powergood信号频繁切换,从而提高系统的稳定性。
    1. Powergood window定义为REFOUT的±20%
      • 这定义了一个电压范围,在这个范围内,Powergood信号应保持高电平,表示电源处于正常状态。具体来说,如果输出电压(或监测点电压)在REFOUT的80%到120%之间,Powergood信号应为高电平。
    2. 关于Powergood电压小于REFOUT*0.75时转换为低电平的理解
      • 根据给出的信息,当输出电压低于REFOUT的80%(即REFOUT*0.8)时,Powergood信号应转换为低电平。这是因为Powergood window的下限是REFOUT的80%,而不是REFOUT的75%。
      • 您提到的0.75是由(1-20%-5%)计算得出的,但这里的计算并不完全准确。实际上,20%是Powergood window的范围,而5%是迟滞区,它们并不是直接相加的。正确的理解是,当电压下降到REFOUT的80%以下时(不包括REFOUT的80%减去迟滞区5%的范围),Powergood信号将转换为低电平。

    综上所述,Powergood的hysteresis定义为REFOUT的5%,表示在Powergood信号变化时存在一个5%REFOUT的迟滞区。而Powergood window是REFOUT的±20%,表示输出电压在这个范围内时,Powergood信号为高电平。当输出电压低于REFOUT的80%时,Powergood信号将转换为低电平。