BQ28Z610: 如果用在电池包中,电池包又是系统唯一的电源,如果出厂时进入shutdown模式后,到客户端能不能通过电源按键唤醒?电路设计是什么样的?

Part Number: BQ28Z610

我们现在准备将BQ28Z610用于POS机上。电量计芯片落在电池包内(双节串联18650锂电池),电池包与终端POS机连接是通过连接器连接,因此电池是可拆卸的。

因为POS机就算不开机,其中有一个4G模块一直处于休眠状态(用于判断是否按下开机键,让系统开机),所以静态功耗有1mA左右。

因为需要运到国外或是说放在仓库3~12个月,而电池包又不可能充满了再出货(空运),因此要防止POS终端的静态功耗导致电池包过放。在出厂时需要让电量计BQ28Z610进入shutdown模式。

从BQ28Z610的规格手册看,如果进入shutdown后,想要唤醒必须通信或是充电。

可是在POS机中,电池包是系统唯一的电源,如果出厂时进入shutdown模式后,那POS机就没有电源,所以无法与电量计通信进行唤醒。因此到客户端只能是插入适配器充电唤醒。

但我看刚买回来的手机是能直接通过电源按键唤醒?手机里也有用到电量计芯片,是如何做到的?里面的电路设计是什么样的?

如果我想用BQ28Z610实现同样的,按键唤醒功能,硬件及软件需要怎么做?