BQ25672这颗充电芯片 给2串锂电池充电,充电电流1.5A,
请教下 sys 输出电压是不是就是Vbus的电压,电流最大能到多少?
如果不接VBus,sys电压是不是就是电池电压?
sys输出通过I2C和usb 通信控制关断,是否有硬件的方式控制sys开启和关断?
您好
请教下 sys 输出电压是不是就是Vbus的电压,电流最大能到多少?
根据datasheet显示这两个不是一个电压。最大输出电流参考如图。
如果不接VBus,sys电压是不是就是电池电压?
如图显示不能说VSYS=VBAT,但是在特殊条件下可以。
sys输出通过I2C和usb 通信控制关断,是否有硬件的方式控制sys开启和关断?
如图显示有很多方式可以关闭,但是大多都是报错,这样的方式不建议。
您好
在您的描述中,您正在使用BQ25672这款电源管理IC来为两串锂电池充电,并希望实现通过按键启动(ship模式)和单片机控制(通过PowereEN引脚)的功能。同时,您还提到了Vbus输入、Vsysmin(系统最小电压)以及系统电压(Vsys)如何随着电池电压的变化而变化。下面是对您需求的详细解析和实现步骤:
通过以上步骤,您可以实现使用BQ25672为两串锂电池充电,并通过按键和单片机控制充电过程的需求。
以上是相关注意说明
具体电气参数请参考官方datasheet。如果您还有疑问请参考以下帖子是官方整理出来的相关注意事项: