BQ25672: 电源管理论坛

Part Number: BQ25672

BQ25672这颗充电芯片  给2串锂电池充电,充电电流1.5A,

请教下 sys 输出电压是不是就是Vbus的电压,电流最大能到多少?

如果不接VBus,sys电压是不是就是电池电压?

sys输出通过I2C和usb 通信控制关断,是否有硬件的方式控制sys开启和关断?

  • 您好

    请教下 sys 输出电压是不是就是Vbus的电压,电流最大能到多少?

    www.ti.com/.../bq25672.pdf

    根据datasheet显示这两个不是一个电压。最大输出电流参考如图。

    如果不接VBus,sys电压是不是就是电池电压?

    如图显示不能说VSYS=VBAT,但是在特殊条件下可以。

    sys输出通过I2C和usb 通信控制关断,是否有硬件的方式控制sys开启和关断?

    如图显示有很多方式可以关闭,但是大多都是报错,这样的方式不建议。

  • 依据提示,设计图纸如下

    在VCC_FILT输入12V充电,为2串锂电池充电。想开启ship 模式,D2的共阴极连接按键到地,长按按键
    使QON低电平唤醒充电器,同时单片机赋PowereEN高电平。关机时,PowereEN为低电平。

    Vbus有输入时,regn打开,降压到Vsysmin,并连通sys同时给电池充电,一旦电池电压大于Vsysmin,
    sys跟随电池电压提升,直至充满。

    请帮再分析下是否理解有误,谢谢!!

  • 您好

    在您的描述中,您正在使用BQ25672这款电源管理IC来为两串锂电池充电,并希望实现通过按键启动(ship模式)和单片机控制(通过PowereEN引脚)的功能。同时,您还提到了Vbus输入、Vsysmin(系统最小电压)以及系统电压(Vsys)如何随着电池电压的变化而变化。下面是对您需求的详细解析和实现步骤:

    1. BQ25672 基本设置

    • VCC_FILT 输入:确保VCC_FILT输入稳定的12V电压,这是BQ25672的工作电压。
    • 电池连接:将两串锂电池正确连接到BQ25672的电池输入端(BAT+ 和 BAT-)。

    2. 按键启动(Ship Mode)

    • D2 按键连接:D2(通常是一个MOSFET或类似的开关元件)的共阴极应连接到地。按键的一端连接到D2的控制端(如MOSFET的栅极),另一端连接到VCC_FILT或一个适当的上拉电阻到VCC_FILT。
    • 按键操作:当按键被长按时,D2的控制端被拉低,这导致QON引脚(通常是一个使能引脚)被拉低,从而唤醒BQ25672开始充电过程。

    3. 单片机控制(PowereEN)

    • PowereEN 控制:单片机的一个GPIO引脚连接到BQ25672的PowereEN引脚。在需要启动充电时,单片机将该引脚置为高电平;在需要关闭充电时,置为低电平。
    • 注意:确保单片机上电时,如果不需要立即充电,PowereEN应保持低电平,以避免不必要的功耗或误操作。

    4. Vbus 输入和 Vsysmin

    • Vbus 输入:当Vbus有输入时,BQ25672的regn功能将启动,将Vbus电压降压到Vsysmin,同时连接系统(sys)并为电池充电。
    • Vsysmin 设置:Vsysmin是系统可以接受的最低电压。在BQ25672的配置中,需要确保这个值被正确设置,以满足系统的需求。
    • 系统电压跟随:一旦电池电压超过Vsysmin,系统电压(Vsys)将跟随电池电压上升,直到电池充满。

    5. 注意事项

    • 保护电路:确保在电池输入端添加了适当的保护电路,如过充保护、过放保护、短路保护等。
    • 充电电流和电压设置:根据锂电池的规格,设置BQ25672的充电电流和电压限制,以避免损坏电池。
    • 系统稳定性:在设计系统时,考虑所有可能的工作状态,确保BQ25672及其外围电路在各种条件下都能稳定工作。

    通过以上步骤,您可以实现使用BQ25672为两串锂电池充电,并通过按键和单片机控制充电过程的需求。

    以上是相关注意说明

    具体电气参数请参考官方datasheet。如果您还有疑问请参考以下帖子是官方整理出来的相关注意事项:

    e2echina.ti.com/.../faq-bq25790-bq25790-792-798-672

  • 打板测试了一下,sys带载不足,不带负载电压有7.6V,带载0.6A时至于6.6V,增加到0.8A时电压只有4V,再增大负载即没有输出。

  • 您好

    针对BQ25672在带载时电压下降的问题,我们可以从以下几个方面进行分析:

    一、BQ25672的基本特性

    BQ25672是德州仪器(TI)生产的一款高度集成的开关模式降压充电器,专为1至4节锂离子电池和锂聚合物电池设计。它集成了开关MOSFETs、电池FET以及输入和充电电流检测电路,支持高达3A的充电电流,并具有高效的MPPT(最大功率点跟踪)功能,适用于太阳能板等输入源。

    二、问题分析

    1. 不带负载电压正常
      • 不带负载时,输出电压为7.6V,这表明充电器的基本输出功能是正常的。
    2. 带载后电压下降
      • 当负载为0.6A时,电压降至6.6V;负载增加到0.8A时,电压进一步降至4V;再增大负载则无输出。这表明充电器在带载能力上存在问题。

    三、可能的原因

    1. 电源限制
      • BQ25672虽然支持高达3A的充电电流,但在实际使用中,其带载能力可能受到输入电源的限制。如果输入电源的功率不足,充电器在带载时可能无法维持稳定的输出电压。
    2. 电流限制设置
      • BQ25672的充电电流限制可以通过相关寄存器进行设置。如果设置的电流限制值过低,或者由于某种原因(如看门狗定时器过期)导致电流限制被重置为默认值,那么充电器在带载时可能无法提供足够的电流,从而导致电压下降。
    3. 保护机制触发
      • BQ25672具有多种保护机制,如过压保护(OVP)、过流保护(OCP)等。如果负载过大导致电流或电压超过设定的保护阈值,充电器可能会自动降低输出电压或关闭输出以保护电池和充电器本身。
    4. 系统配置问题
      • 充电器的某些系统配置可能未正确设置,导致在带载时无法正常工作。例如,I2C配置参数可能未正确保存或未被充电器正确识别。

    四、解决方案

    1. 检查输入电源
      • 确保输入电源的功率足够大,以满足充电器的带载需求。
    2. 调整电流限制
      • 通过I2C接口检查并调整充电器的电流限制设置,确保其满足实际应用需求。
    3. 检查保护机制
      • 检查充电器的保护机制设置,确保其未因过压或过流而触发保护动作。
    4. 重新配置系统
      • 如果怀疑系统配置有问题,可以尝试重新配置充电器的I2C参数,并确保其被正确保存和识别。

    五、总结

    BQ25672在带载时电压下降的问题可能由多种原因引起,包括电源限制、电流限制设置不当、保护机制触发以及系统配置问题等。通过逐一排查这些可能的原因,并采取相应的解决措施,通常可以恢复充电器的正常带载能力。

  • 收到,谢谢! 还没开始调软件,硬件上不能配置吗,一定要通过I2C或者usb来配置吗? 目前电池端也没有输出,按道理应该是有一个默认配置的。

  • 您好

    如您分享的截图那样,如果您没有配置上电后会默认配置进行工作。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25672.pdf

    至于默认配置请参考第53页有相关寄存器的默认值请您参考一下。