This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS568215: 掉电时输出电压有反复的回勾

Part Number: TPS568215


系统12V输入,经过TPS568215输出5V,5V后级有多路DC-DC。 掉电时5V电压有回勾,导致后级 5V转1.8V,5V转1.5V等都存在类似的波形 电源拓补图如下:

5V掉电波形:

1.8V掉电波形:

5V电路图:

  • 您好

    针对TPS568215在掉电时输出电压出现反复回勾的现象,并结合提供的电源拓扑图信息,我们可以从以下几个方面进行分析:

    1. TPS568215的特性
      • TPS568215是一款具有D-CAP3控制功能的同步降压转换器,能够处理4.5V至17V的输入电压,并输出0.6V至5.5V的可调电压。
      • 它具有高效率、快速瞬态响应、可调电流限制等特性,适用于各种电源管理应用。
    2. 掉电时输出电压回勾的原因
      • 电源芯片内部电路启动:在上电过程中,如果输入电压上升较慢,电源芯片内部的某些电路可能先启动,导致输出端产生电压。当输入电压达到正常工作阀值后,电源芯片开始正常工作,控制输出端电压,可能导致之前非正常情况下产生的电压跌落,即出现回勾现象。
      • 负载电流变化:在掉电过程中,由于后级存在多路DC-DC转换器,当主电源(5V)开始下降时,这些DC-DC转换器可能仍然试图从逐渐降低的电压源中抽取电流,导致电压跌落的速度和程度受到影响,进而产生回勾现象。
      • 电源拓扑结构:电源拓扑图中显示,5V电源后级连接了多路DC-DC转换器,这些转换器在掉电时可能具有不同的响应时间和电流需求,从而增加了输出电压回勾的复杂性。
    3. 解决策略
      • 优化电源上电时序:确保主电源(12V)在掉电时能够迅速、稳定地下降,避免由于上电时序问题导致的输出电压回勾。
      • 增加去耦电容:在电源输入和输出端增加适当的去耦电容,以稳定电压并减少噪声干扰。
      • 优化负载管理:在后级DC-DC转换器中实施智能负载管理策略,确保在掉电时能够有序、平稳地关闭或降低功耗,减少对主电源的影响。
      • 选择合适的电感器和电容器:根据TPS568215的特性和应用需求,选择合适的电感器和电容器,以优化电源转换效率和稳定性。

    综上所述,TPS568215在掉电时输出电压出现反复回勾的现象可能由多种因素共同作用导致。通过优化电源上电时序、增加去耦电容、优化负载管理以及选择合适的电感器和电容器等措施,可以有效减少或消除这种现象对系统性能的影响。