Other Parts Discussed in Thread: TL431,
反激电源产生4路+15V,为三相电机半桥驱动电路的3路上桥臂和3路下桥臂共6个IGBT门极供电,反馈环路选择副边TL431+光耦的方案。请问应该选择上桥臂还是下桥臂的门极电源作为反馈环路的检测源?选择上、下桥臂的优缺点分别是什么?
您好
在设计基于UCC28C56L反激电源为三相电机半桥驱动电路供电的系统中,选择反馈环路的检测源——即选择上桥臂还是下桥臂的门极电源作为反馈点,需要考虑多个因素。以下是对这个问题的分析:
在选择反馈环路的检测源时,需要综合考虑系统的具体需求、电机的运行特性、电源的稳定性以及故障容忍度等因素。如果系统对电源稳定性要求较高,且对电机运行状态的实时性要求不是非常严格,可以选择上桥臂门极电源作为反馈环路的检测源。如果系统需要更直接地反映电机的实际工作状态,且对实时性要求较高,可以选择下桥臂门极电源作为反馈环路的检测源。同时,为了确保系统的可靠性和稳定性,还需要在设计中加入适当的故障检测和保护机制。