BQ27531EVM: 电池满充电压较高的配置下,外部电源拔插时会触发电池过流保护

Part Number: BQ27531EVM
Other Parts Discussed in Thread: BQ27531-G1, BQ24192

我们参考BQ27531EVM,使用bq27531-g1和bq24192作为电池充放电管理方案;

我们使用的单节电池标称电压3.7V,满充电压4.2V;

在实际应用中,我们通过修改bq27531-g1 的 Data flash中的Charging Voltage和Taper Voltage,降低电池满充电压,使电池电压达到4.1V时停止充电;测试过程中,我们发现,当外部电源拔插时,有概率会出现VSYS掉电,无电压输出的问题,疑似充电电路进入保护状态;

而当我们将电池满充降低到3.9V时,则没有发现这个问题。

请问如何分析电池满充电压的变化对充电芯片Vsys输出的影响?