目前初步的设想是通过DA输出程控调压的信号送入EA+(20脚)通过调节电压,改变占空比输出,通过滤波获得可调直流电。
但是对于这个芯片有以下几个问题:
1、如果我想让占空比输出成SPWM的形式(目的是想做成功率信号源,SPWM波输出经过低通可以变成各类波形输出),按我对文档的理解要实现SPWM波输出需要对每个周期进行调节,这时应该是否需要操作SYNC引脚?然后我看了芯片内部的框图,SYNC是可以双向的,那么对应的CT和RT上接的电容电阻是否可以不需要?
2、我想了解一下OUT口最快能达到多少反转速率?
3、另外有没有类似的应用案例(UCC3895)可以进行分享?
感谢