Other Parts Discussed in Thread: TL431
你好,
采用TL431与光耦隔离作为反馈方式的正激隔离电源,取消快速通道(通过额外的TL431并联稳压结构使得光耦二极管通路的供电电压在4.6V),输出0电压启动与重复开关机时,随着TL431阴极与参考极间电容容量选取的不同,会出现两种状态:1.输出电压直接上升到最大占空比对应的输出电压,约6.4V(设计输出5V),在这个平台持续一段时间后(约500us),快速回到5V,即使采用某些方式,如TI文档sszta79中的电路,可以减轻甚至消除启动,但是这个电路会令电源模块上电的时候存在响声,且大幅增加启动时间,而且在快速开关机的时候仍然存在过冲平台,问题没有得到根本解决,但是其文章的TL431阴极电压波形和我的电源类似。
2.输出电压先上升至某个平台值,约4.4V,然后斜率变得极小,开始极其缓慢的上升,此时PWM几乎没有,电源模块存在响声,约10ms后继续上升至稳态5V。这两个状态和431阴极与参考段电容容量有关,但是找不到中间值,而且这没有意义,因为在更换输入电压或者负载或者快速开关机后还会出现这种问题
请问这种情况是什么引起的呢,同事的电源均未取消快速通道,他的5V反激电源也采用5026、TL431和光耦,存在过冲问题,但是原理图几乎一致的12V以及更高电压的电源模块却并不存在这种问题。
我在一些文章中(如sszta79)了解到TL431和光耦采用电流型控制芯片会存在启动/重复开关机过冲问题,而且芯片软启动对这种过冲几乎没有作用,因为它的原因可能是反馈部分的光耦在启动的时候电流过大或者过小,但是在常见的5026电源设计中,几乎没有遇到此类情况,请问这个情况是正常的吗?如果这种情况确实是上述原因而且过冲的时候需要反馈部分加入软启动以限制光耦电流,为何传统的3843芯片从未听说过此类问题,但是仅有5025的设计文章sszta79提到此类问题呢?
考虑到公司存在规定,并未拍摄任何波形,见谅。