Other Parts Discussed in Thread: LM3409
TI工程师们 你好!
以前用的是LM3409HV的EN脚调光,为了增加调光比,当前我正尝试使用LM3409HV的并联调光方式来设计电路,输入48V,输出30V,输出电流3.5A。
但是现在有两个问题:
一、当输出LED不亮时,Q3相当于短路,整一个功率环路还在不停的运作,输入还有几瓦的功耗,这是我不想看到的,因为我想设计多路LM3409HV的并联调光电路,在输出LED不亮时,这样的功耗是不敢想象的,除了以下两个办法还有其他的办法吗?
1、使用更好的组件(PMOS、分流 FET 使用更低的 RDS (ON)、二极管使用低VF值)。2、在EN脚增加控制电路。
二、在输出LED不亮时,LM3409芯片和Two off-timers的两个二极管发热厉害。
期待TI工程师们的回复,感谢~