各位大神好,
由于EV2300/2400仅仅只能单开烧录,并且烧录后,不能自动对烧录位置的参数进行对比、判定,于是公司打算自己开发一款上位机,通过EV2300工具、bq80xrw.ocx控件开发一款自动烧录、测试软件,
目前自动测试功能实现了,但是烧录始终搞不定,没有资料可以参考。还请大神们帮帮忙。
.srec文件格式我已经知道,但是找不到方法怎么写入到芯片里面去:
S2 14 10AAA0 C94211C0A630A614A6159C523A39F661 B2
类型:S2
地址+数据+校验 长度:14
地址:10AAA0
数据块:C94211C0A630A614A6159C523A39F661
Checksum:B2
请问有相关资料可以参考下吗?我看别人会用到bqSBB.dll、bq80xrw.ocx和commmgr.exe,希望大神的帮忙,谢谢!
如下是我写的自动测试工具,目前支持所有的SMB和IIC器件的读写测试,有需要的朋友,我可以提供一些核心代码供参考,谢谢!