二级管钳位电路不起作用,如图采用LDO是6V转3.3V提供给二极管,输出的前级是一个运算放大器,经测试输出电压低电压起到了钳位作用但是高电压没有起作用,最高能达到前级运放的电源轨+6V,而且此时测量LDO的输出也超出3.3V很多,大约是5.8V,前级的运放采用±6V供电,请问有可能是什么原因
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
针对您描述的问题,其中涉及到二极管钳位电路未能在高电压情况下起作用,以及LDO输出电压异常升高等情况,以下是一些可能的原因分析及解决方案:
请注意,以上分析和建议仅供参考。由于具体电路设计和元件选择可能因应用而异,因此在实际操作中可能需要根据具体情况进行调整和优化。