This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC5870-Q1: 在使用ucc5870进行短路保护,利用退饱和后进入2级关断,实际测试能检测到退饱和fault,但是波形上没有输出

Part Number: UCC5870-Q1


在使用ucc5870进行短路保护,利用退饱和后进入2级关断,实际测试能检测到退饱和fault,但是波形上没有输出,栅极电压时间还是设置的10us,请问有可能哪里有了问题?

  • 您好

    在使用UCC5870-Q1进行短路保护,并尝试利用退饱和后进入2级关断时,遇到实际测试能检测到退饱和fault但波形上没有输出的情况,可能涉及多个方面的因素。以下是一些可能的原因及解决方案:

    可能原因

    1. 配置问题
      • 寄存器配置不正确:UCC5870-Q1具有丰富的配置选项,包括短路保护的阈值、消隐时间、滤波时间等。如果这些参数配置不当,可能会导致保护机制无法正确触发或响应。
      • 关断模式配置:虽然选择了2级关断模式,但相关参数(如平台电压、关断时间等)可能未正确设置,导致关断过程不符合预期。
    2. 硬件连接问题
      • DESAT引脚连接:DESAT引脚用于检测功率管漏源两端的电压,如果连接不当或存在寄生参数干扰,可能会影响检测精度。
      • 外部元件选择:如DESAT电容、电阻等元件的选型不合适,也可能导致检测或保护功能的异常。
    3. 软件实现问题
      • 初始化时序:在上电初始化过程中,如果未按照正确的时序配置寄存器或使能相关功能,可能会导致保护机制无法正常工作。
      • 故障处理逻辑:软件中的故障处理逻辑可能存在缺陷,导致在检测到退饱和fault后未能正确执行关断操作。
    4. 干扰与噪声
      • 系统中的电磁干扰或噪声可能影响到DESAT引脚的检测精度,导致误报或漏报。

    解决方案

    1. 检查配置
      • 仔细核对UCC5870-Q1确保所有与短路保护相关的寄存器都已正确配置。
      • 特别注意关断模式的配置,包括平台电压、关断时间等参数的设置。
    2. 检查硬件连接
      • 检查DESAT引脚的连接是否牢固可靠,避免寄生参数的干扰。
      • 重新评估DESAT电容、电阻等元件的选型是否合理,必要时进行更换。
    3. 优化软件实现
      • 确保上电初始化过程遵循正确的时序要求,避免配置冲突或遗漏。
      • 完善故障处理逻辑,确保在检测到退饱和fault后能够迅速、准确地执行关断操作。
    4. 降低干扰与噪声
      • 在系统设计时考虑电磁兼容性问题,采取适当的屏蔽、滤波等措施降低干扰和噪声的影响。
    5. 测试与验证
      • 使用示波器等测试工具对DESAT引脚进行检测,观察波形是否正常。
      • 进行多次测试以验证保护机制的可靠性和稳定性。

    通过以上步骤,您应该能够诊断并解决UCC5870-Q1在短路保护过程中遇到的问题。