我用TLV61046ADBVR做5V电源转8V/400mA的试验,电路是按规格书里面的标准电路做的。但是,电路在200mA的时候可以正常启动,在400mA时就不能正常启动,只有2.8V的输出电压。如果在200mA的条件下启动后,可以正常输出8V电压后,再把负载加重到400mA,这个时候的输出电压是正常的8V输出。感觉是短路保护把20欧姆的负载当作短路了。所以就保护掉了。但是。datasheet里些的允许电流是980mA。不知道谁能帮助我?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我用TLV61046ADBVR做5V电源转8V/400mA的试验,电路是按规格书里面的标准电路做的。但是,电路在200mA的时候可以正常启动,在400mA时就不能正常启动,只有2.8V的输出电压。如果在200mA的条件下启动后,可以正常输出8V电压后,再把负载加重到400mA,这个时候的输出电压是正常的8V输出。感觉是短路保护把20欧姆的负载当作短路了。所以就保护掉了。但是。datasheet里些的允许电流是980mA。不知道谁能帮助我?
关于你的咨询,你的这种现象看起来像芯片带载不足。
1。芯片在400mv是是否过热,散热不好,内部阻值升高。
2.电路中电感是否功率过低。
3. 选用的电容不是低ESR的,选择低ESR的滤波电容:使用等效串联电阻(ESR)更低的滤波电容可以减少电容在高频下的压降。
3. 增加滤波电容看看。输出端的滤波电容可以减小输出波动和噪声。适当增加滤波电容的容值可以增强开关电源的稳定性和带载能力。
这个TLV61046A芯片支持TI的电源设计工具Webench, 你输入设计参数,会自动导出设计电路和PCB layout。
你自行跟你的的设计比较确认下。
https://www.ti.com/product/TLV61046A?keyMatch=TLV61046A&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT