BQ4050: 过流保护后休眠状态下恢复时间怎么计算?手册是否有说明?

Part Number: BQ4050
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50,

例如,我设置OCD恢复时间为30S,在BQ4050/BQ40Z50 通讯情况下,放电过流恢复时间是符合设置的,但如果我移除通讯上位机,如图,Bus Timeout设置为5S,此时放电过流恢复时间与设置值不一致,经过我多次测试发现恢复时间是有一个4.7的倍数关系,例如BQ4050/BQ40Z50放电过流保护后,进入休眠了,自动恢复时间变为了4.7*30=141S左右 ,是所有的保护恢复都有这个倍数关系吗?手册上并没找到相关说明;另外我还发现如果把过流保护恢复时间设置为10S恢复,Bus Timeout设置为30S,这个保护恢复时间还是以休眠后的保护恢复时间4.7*10=47S进行恢复,而不是10S恢复。想要在配置的10S时间进行恢复,必须把Bus Timeout设置值>10*4.7  才可以,这又是什么原因呢?