根据官方的参考设计制作了TPS2373-4的PCB,焊接完成后,测试发现,两块pcb在器件完全相同的情况下,存在一定的差异,具体表现为:
1、TPL的电压不同,一块pcb的TPL为高电平,另一块pcb的TPL为低电平;
2、网口输入端,四个测试点(TP1、TP2、TP3、TP4,具体见附件)的电压不一致,具体为,TPL为高电平的pcb中,TP1=TP2=TP3=52.8V, TP4=0; TPL为低电平的pcb中,TP2=TP3=52.8V, TP1=TP4=0
是什么原因导致了,两块一样的pcb测试结果却不一样(按照官方datasheet的介绍,个人判断是其中一块pcb出现功率降级的情况)?
另外,按照我的理解,在class 8的情况下, 应该是四对线都供电吧?TP1\2\3\4都应该是52V电压吧?