在TPS2378数据表的Figure21中我看到V_CDB-RTN电压在稳定后可以达到20V,而datasheet中在电气特性部分介绍说正常工作时V_CDB-RTN的最大值是0.5V,让我觉得有些矛盾,我在哪里理解错了?恳请指点,谢谢。
另外,我的后级电路使用了一个高电平使能的器件,其EN引脚的有效电压是0.5V,最大耐受电压是6V,在TPS2378的datasheet的72.3节中看到CDB的一个用法是接一个上拉电阻,使能具有高电平有效使能输入的转换器。想请问这个应当如何计算上拉电阻的阻值以使得CDB引脚的输出可以满足我的设计要求?
感谢回复,祝生活愉快!