This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS16630-32EVM: TPS16630PWPR

Part Number: TPS16630-32EVM


TPS16630PWPR 電源問題 

使用 48V 電源 , 設計 UVP 39V , OVP 57V .

系統啟動時負載 0.8A @ 48V input.

當系統長時間開啟後重新開機時 , 有時候會出現 TPS16630PWPR Output 電壓異常的問題 .

量測到的波型 Output 出現脈衝波型 , 電壓沒上升 .

電路原理圖

想請教各位先進 , 有可能哪裡的問題 ?

如何調整?

謝謝.