tps7a20输出端有较大电容,大概有100uf,我的设备在断电后,100uf放电电流将从输出端流到输入端,请问反向电流限制为多少ma?
您好
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a20.pdf
请您参考datasheet中这部分说明。datasheet(第26页)说明需要参考您的设备额定电流,且时间不可以长。具体说明请参考datasheet。
您好
设备额定电流:在这里,它指的是该电源管理器件(如LDO)在正常工作条件下所能承受或提供的最大电流。然而,在数据表的上下文中,当提到“设备电流”与反向电流限制的关系时,它更可能是指该器件在特定条件下(如禁用或UVLO触发时)能够安全处理的电流水平,而不是其最大输出或输入电流能力。
5%的限制:数据表指出,反向电流应限制在“设备额定电流”的5%以内,且这个限制仅适用于短时间。这意味着,如果器件在某种特定条件下(如电源崩溃后)可能遭受反向电流的影响,那么这种反向电流必须被严格控制在安全范围内,以避免对器件造成损害。