This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS7A45: 我想用DAC调整输出LDO的电压,有两种方案,不清楚哪种方案会更好

Part Number: TPS7A45


我想用DAC来实现LDO输出电压的调整,VOUT电压会一直高于FB引脚电压,目前有两种方案,方案2计算VOUT的公式会简单些,不太清楚哪种方案会更好,可否帮忙指点下

  • 您好

    您使用的两个方案均所有不足,给您相关建议:使用DAC(数模转换器)来调整LDO(低压差线性稳压器)的输出电压是一种灵活的方法,可以根据需要动态调整电压。您提到的两种方案可能基于不同的反馈和调节机制,但基本思路是通过改变反馈电压(通常是FB引脚上的电压)来影响LDO的输出电压。下面建议两种可能的方案,并给出一些参考建议。

    方案一(可能涉及更复杂的反馈网络)

    在这个方案中,DAC的输出可能直接或通过某种电路(如运算放大器、分压器等)连接到LDO的FB引脚。由于VOUT需要一直高于FB引脚电压,这可能需要一个额外的电路来确保这一条件,例如使用一个偏置电压源与DAC输出相加,或者使用一个具有正增益的放大器来放大DAC输出与FB引脚之间的差值。

    优点

    • 可能具有更高的调节精度和灵活性,因为可以通过精细调整DAC输出来精确控制输出电压。
    • 可以利用DAC的高分辨率特性来实现微调。

    缺点

    • 电路设计可能更复杂,需要额外的元件和可能的放大电路。
    • 调试和稳定性分析可能更加困难。

    方案二(可能涉及更简单的计算)

    在这个方案中,可能直接利用DAC输出(或经过简单处理)作为某种形式的基准或参考电压,该电压通过某种方式(如电阻分压)与LDO的FB引脚相连。由于方案二被描述为计算VOUT的公式更简单,这可能意味着反馈网络相对直接,例如使用一个固定的电阻分压器来设置FB引脚电压。

    优点

    • 电路设计可能更简单,更易于实现和调试。
    • VOUT的计算公式可能更直观,易于理解和应用。

    缺点

    • 调节范围和精度可能受限于DAC的输出范围和分辨率,以及反馈网络的设计。
    • 可能需要更仔细地选择电阻值以确保稳定性和精度。

    建议

    1. 明确需求:首先明确您的应用对输出电压的精度、调节范围、稳定性以及成本等方面的要求。

    2. 分析两种方案的适用性:基于您的需求,分析哪种方案更能满足要求。如果精度和灵活性是首要考虑因素,那么方案一可能更适合。如果追求简单和成本效益,方案二可能更有优势。

    3. 进行原型设计和测试:无论选择哪种方案,都建议进行原型设计和测试,以验证其在实际应用中的性能和稳定性。

    4. 考虑其他因素:如元件的可用性、成本、功耗以及潜在的电磁干扰等问题。