This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5160A: LM5160A

Part Number: LM5160A
Other Parts Discussed in Thread: LM34927, LM5160

LM5160A和LM34927哪个更适用于小功率的flubuck中呢

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,这个看你的应用的电流需求。
    LM5160A的最大输出电流为2A,而LM34927的最大输出电流为600mA。
    在需要更高输出电流的应用中,LM5160A更具优势。
    另外,两者均为高效率的DC-DC转换器,但LM5160A通过CCM和DCM模式的切换可以进一步提高轻载时的效率。
    两者均采用小型封装,但LM5160A的WSON(12)封装可能具有更好的热性能。

  • 我看LM5160规格书中描述:如果要用在flybuck模式的话,FPWM引脚就必须接到VCC,这样子的话,轻载情况下效率就不会很高,对吗

  • LM5160的FPWM引脚连接到VCC时,它在轻载情况下的效率可能不如在DCM模式下高。

  • 还有个问题:1)Flybuck 电路实际测试时,随着输入电压变高,IC 温度变高,原因是啥 ?

                           2)是不是开关频率定的越高,IC容易发热 ?

                           3)有算IC温升的计算公式吗 ?

  • 对于新的追加问题,请重新创建一个帖子, 我们为你回复。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。