最近项目中使用BQ76952时发现在100K速率下无法获取BQ76952的DEVICEID。
用法如下:
将BQ76952芯片WAKEUP 1s以后,进行读取DEVICEID操作,
当IIC速率为50K时,可以读取出DEVICEID为0x7695;
当IIC速率为100K时,无法获取到DEVICEID数值,其中BQ76952回复数据的IIC的波形如下,但是IIC读取电压等其他通信命令正常
想咨询下,是什么原因会导致芯片出现上述情况
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最近项目中使用BQ76952时发现在100K速率下无法获取BQ76952的DEVICEID。
用法如下:
将BQ76952芯片WAKEUP 1s以后,进行读取DEVICEID操作,
当IIC速率为50K时,可以读取出DEVICEID为0x7695;
当IIC速率为100K时,无法获取到DEVICEID数值,其中BQ76952回复数据的IIC的波形如下,但是IIC读取电压等其他通信命令正常
想咨询下,是什么原因会导致芯片出现上述情况
感谢您对TI产品的关注!
关于你的咨询, 我查询了一下BQ76952过去的案例中,没有找到类似的问题。
为更加有效地解决您的问题,我们建议您将问题发布在E2E英文技术论坛上,
将由资深的英文论坛工程师为您提供帮助。
请通过以下链接在我们的 E2E 支持论坛上发帖,与我们的产品线专家联系:
https://e2e.ti.com/p/addpost
请使用英文发帖。
为了提高解决问题的效率,希望您尽量能够将问题描述清楚,并且附上一些通俗易懂的图片或文件。
希望您的问题能够快速的解决。