This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ76952: 100K速率下无法获取BQ76952的DEVICEID

Part Number: BQ76952

        最近项目中使用BQ76952时发现在100K速率下无法获取BQ76952的DEVICEID。

        用法如下:

        将BQ76952芯片WAKEUP 1s以后,进行读取DEVICEID操作,

        当IIC速率为50K时,可以读取出DEVICEID为0x7695;

        当IIC速率为100K时,无法获取到DEVICEID数值,其中BQ76952回复数据的IIC的波形如下,但是IIC读取电压等其他通信命令正常

        想咨询下,是什么原因会导致芯片出现上述情况

         

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询, 我查询了一下BQ76952过去的案例中,没有找到类似的问题。
    为更加有效地解决您的问题,我们建议您将问题发布在E2E英文技术论坛上,
    将由资深的英文论坛工程师为您提供帮助。
    请通过以下链接在我们的 E2E 支持论坛上发帖,与我们的产品线专家联系:
    https://e2e.ti.com/p/addpost
    请使用英文发帖。
    为了提高解决问题的效率,希望您尽量能够将问题描述清楚,并且附上一些通俗易懂的图片或文件。
    希望您的问题能够快速的解决。