This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

自制BQ40Z50电路板,无反应

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO, BQ40Z60

我想问一下,设计了一块BQ40Z50锂电池保护板,电路参考官方手册。

1.接上了四节串联锂电池,电池容量LED指示灯无反应。

2.使用EV2300通讯模块连接SMBUS,BQStudio通讯不成功。

3.SMBUS引脚4.7KΩ上拉3.3V,通过EV2300连接BQStudio,通讯不成功。

我想请问一下,如果BQ40Z50工作正常了,怎么检测。 可能存在什么原因导致BQ40Z50工作不正常,电路几乎就是手册原图。

  • 1.如果你没有配置好相应的参数,LED肯定是没有显示的

    2.不能通讯,EVM2300与板子有没有连接正确(SD SL)?EVM2300的驱动程序有没有安装正确

    3.按参考原理图设计即可,不用外加上拉电阻

    IC工作正常,打开EVM会自动识别到IC信息,进入寄存器编辑页面,参考规格书原理图设计即可。

  •  bq 40z60 IC  工作不正常,BAT引脚电压正常,vcc端没有电压(充电端没有接)?怎么解决?vcc和BAT是不是只要有一端提供电压就好

  • 这个问题怎么解决的?我也遇到了这个问题?能否分享一下经验?谢谢~~

  • VCC pin是给IC供电的,BAT是侦测电池电压的,正常情况下两个都要有电压,VCC没有电压肯定不能正常工作啊,看一下电路连接有没有问题

  • bq40z60 SMBD 引脚怎么老是被击穿,而SMBC引脚却正常,怎么回事?已经连续出现两次了。VCC 和BAT同时接入。电路是电路图是基于EVM那个电路设计的。

  • SMBus c/d脚的ESD防护结构电路是否有加入? 即稳压管和两个100欧姆电阻的电路。

    操作时避免用手接触到裸露的金属端,layout上比对一下c/d pin的回地trace距离。谢谢!

  • 1.bq40z60 有没有 详细的 SMBC和SMBD的内部  Pin Equivalent Diagram ,之前看bq40z50的datasheet时,找到SMBC和SMBD的内部Pin Equivalent Diagram,bq40z50和bq40z60的Pin Equivalent Diagram 是不是一致的?

    2.EV2300与自制的bq40z60PCB 连接后,过一段时间就会 自己断开,这是去测试 SMBD的电压时,发现这个引脚的电压已经被拉低(SMBD已经击穿了,测试这个引脚的对地电阻很小,), 再次连接时,SMBC引脚的电压正常,SMBD的电压一直被拉到0V,能否提供以下SMBD最大承受的电流为多少?

    3.电路设计是按照 芯片推荐电路进行的,测试 二极管没有被击穿,排除电压击穿,但是也不可能是电流击穿,因为我们的串联电阻选值为100Ω和330Ω,调试时,接了一个3节锂电池(3.7V*3),PACK+ 引入5V,(如果不引入这个5V的话,就会连接不上,)如果是由于这个原因使芯片的引脚击穿,为什么每次都是这一个引脚击穿?其他引脚却没事?



    但是按照bq40z50 提供的Pin equivalent diagram(下图) 来看,为芯片提供电压只有 VBAT或者 Vcc,不可能两者同时作用,对于bq40z60。下面这个图还适用吗?

    问:bq40z60有没有类似的资料,在不充电时PACK+是否需要连接,VCC+VBAT同时接入会不会导致芯片工作不正常?

    4.疑问:对于bq40z60的开发板的使用文档上讲,

    Wake-up the device up from shutdown (WAKE-UP)

    Press the WAKE-UP pushbutton switch to temporarily connect BAT+ to VAC. This applies voltage to
    the ACP pin on the bq40z60 to power-up the regulators and start the initialization sequence.什么要这么做?我们自己的PCB在启动时是不是也要这样做?

  • 1. 是一致的,可以参考BQ40z50

    2. ev2300是提供3.2V的电压跟板子进行通讯, 电流很小,不足以击穿你的SMBD pin

  • 现在SMBD这个支路电压为0,你确认一下是bq40Z60的pin脚击穿了,还是这个支路上的R28或者R32,D3坏了。

    这个IC本身的引脚坏了一般考虑是ESD导致的。

  • D3,R28/R32 均正常,没有损坏,EV2300上电后会输出3.3V但是和 bq40z60一连接就会将SMBD的引脚的电压拉低至0V,断开连接,测试SMBD的引脚的对地电阻约在400欧姆,但是 SMBC的对地电阻约在100KΩ~200KΩ。过几个小时后再去测量这个引脚发其对地电阻又为100KΩ~200KΩ,一连接EV2300后SMBD再次拉低。之前连接成功时已经对bq40z60进行了配置,主要是一些PF,IO,DA,FET Option,Balaning ,AFE protection control,PF fuse,Mfg Status等进行了配置。之后就自动断开了就连接不上了。能帮忙 解决吗?是不是 内部工作模式引起的,还是?

  • 看描述觉得是修改参数引起的,换个IC看看能不能恢复通讯,

    或者找个好的板子再重新设置一下参数,把设置的参数记下来,改了哪个以后就出问题了。

  • 之前,第一个板子还没有配置参数,自己连接后就自动断了,后来测试也是SMBD的引脚的电阻很小。关于bq40z60 还有没有其他资料可以供参考的?会不会因为 VBAT 和VCC同时供电,在芯片内部出了问题?