Other Parts Discussed in Thread: BQ25890
1、在2S充电条件下,电感峰值电流Imax=5A,BQ25790建议充电功率为多少?VBUS/PMID/VSYS及VBAT建议放置电容容值及数量?
2、两颗BQ25790的VSYS是否可以并联输出,板级方案使用两颗BQ25790,第二颗的BATP和BATN不使用,建议的处理方式?
3、QON内部3.2V上拉是否有二极管做隔离?
4、电池有电时,插入VBUS后多久会输出REGN?电池亏电时,VBUS/VSYS和REGN的时序是怎样的?
5、芯片在Hiz状态下,是否可以进行BC1.2检测?
6、BQ25790支持QC的规格,以及是否已经得到QC授权?
7、IBAT ADC和IBAT Pin是否为二选一,IBAT Pin的应用场景是什么?如果IBAT Pin不使用,如何处理?
8、TS Pin不使用该功能如何处理TS pin?
9、关于ILIM的配置,硬件Pin和IINDPM寄存器的优先级是怎样的?/CE管脚是控制BATFET还是控制BuckBoost有无输出? 这些应用和BQ25890是一样的吗?