Original question:
TPS92641: 使用IADJ模拟调光时,为什么无法通过调至0V彻底关断输出
Hi,TI Team
我在调试模拟调光时,电压输入15V时,IADJ无输入时,LED灯也会发光,此时电流0.8A左右,有什么办法可以解决该异常吗?
原理图如下:
您好
TPS92641是一个精密调光LED驱动器的同步降压控制器,您用模拟调光这种方式,芯片内部还是会产生一个微弱的电压影响到LED电流。
TPS92515: can't use PIN IADJ to turn off the LED - 电源管理论坛 - 电源管理 - E2E 设计支持 (ti.com)