This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS922055: TPS922055:驱动器处于关闭状态时的漏电流,无法完全关闭输出端,有漏电流导致LED微亮。

Part Number: TPS922055


================================================

你好,

  在使用TPS922055芯片供电34V,驱动6个串联的白色LED时,在关闭状态时候无法完全让LED熄灭,还有微弱的亮,是有漏电流的,负载输出端无法完全关闭,请问如何设置配置电路,可以达到正常在关闭时候熄灭LED。

【2】在查询历史相关问题时候,发现其他人员询问过此问题。请问此BUG修复了吗,是否升级新的芯片型号。

和如何配置电阻,达到可以限制LED在芯片关闭的时候不会因为漏电流而无法完全熄灭。

  • 您好

    关于开发板的修改正在处理中,关于在设计中如何控制漏电流。

    官方给出以下解决方式:

    使用数值较大的UVP电阻分压器。

    将大电阻R_shunt(可能在数百千欧姆)与LED串并联,分流漏电流。实际上,当IC被禁用时,R_shunt、R4和R6就像一个分压器,你应该将LED串两端的电压设置为小于点亮LED的电压。