请问:使用CPU IO口线,如何控制关断或打开TPS5450,需要加硬件驱动电路吗? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
不需要增加额外的驱动电路,直接用CPU 的I/O口控制TPS5450的ENA即可。但是您需要确认的是您的CPU的IO口输出可以满足TPS5450 ENA要求:IO口高电平高出1.3V, 低电平低于0.5V.
TPS5450正常启动后,CPU的IO输出可以控制TPS5450,但问题是刚上电启动时,CPU还没有电源供给不能工作,输出端为0电平,反而把TPS5450关闭了!设想从TPS5450输入端至ENA端加一个小电容(如1000P),在启动瞬间为ENA端提供一个高电平,进而启动TPS5450。但这个引入的高电平由于电压较高,会不会损坏ENA端呢,所以还不敢冒然试验。还有什么更好的解决方法,请指导,谢谢!
您可以调整时序,让CPU先动作,因为您的目的是CPU控制TPS5450, 所以需要控制芯片先启动。
其次如果TPS5450先启动而CPU后启动,时序无法调整,导致TPS5450启动是,因为CUP IO口输出0V而导致另TPS5450又关断,接一个电容从Vin到ENA, 相当于Vin接一个电容到GND,因为此时与ENA连接的 CUP IO口输出0V,即接GND,无法另得ENA处在高电平。
如果CUP IO口在其未上电工作的情况下输出是低电平,您可以在CUP IO口与TPS5450 ENA之间增加一个逻辑电平转换,是的IO口0V输出时因为逻辑电平转换,到了ENA的转为高电平,这样后续的控制就出现反向,也就是说IO口输出低(0V)保持TPS5450工作,IO口高关掉TPS5450.
逻辑电平转换可以采用逻辑电平转换芯片,也可以直接采用MOS,CPU IO口接g级驱动,D极接ENA, S极接GND
当IO输出低MOS不导通,保持TPS5450工作,输出高IO口高关掉TPS5450. 请验证此方法。
谢谢你这么仔细认真的回复,敬业精神可嘉!
我上面说过:TPS5450正常启动后,CPU的IO输出可以正常控制TPS5450。上述所有问题的前提是,CPU等控制电路也要用PTS5450启动后输出的电源电压才能工作的,所以无论CPU的IO口初始状态是什么,都必须首先启动TPS5450。
你可以做一个逻辑转换,CPU输出低电平的时候让TPS5430工作,你既然是TPS5430给CPU供电,那肯定是要共地的了。
TPS5450正常启动后,CPU的IO输出可以正常控制TPS5450。上述所有问题的前提是,CPU等控制电路也要用PTS5450启动后输出的电源电压才能工作的,所以无论CPU的IO口初始状态是什么,都必须首先启动TPS5450。
这样控制并没有问题,按照之前的说法,即CUP IO输出低(保持低)令TPS5450持续工作(中间加一个电平转换,如MOS就可以,当然需要增加电路限流)
请仔细看我的问题所在,然后再考虑解决方案,这样才有效!
我的问题前提是:“TPS5450正常启动后,CPU的IO输出可以正常控制TPS5450。上述所有问题的前提是,CPU等控制电路也要用PTS5450启动后输出的电源电压才能工作的”。也就是说,所有电路都是由TPS5450正常启动后,才有电源电源供给其工作的,TPS5450启动之前,其它电路(含CPU等所有电路)是没有另外的电源供给的。
上述加一个MOS管的方案是可以试试,利用CPU IO端口在没有工作之前是低电平的状态,使得N沟道的MOS管保持关断状态,TPS5450可以启动。但问题是在CPU上电复位期间(约100ms)IO口输出是高电平,这个高电平又会关断TPS5450。CPU程序运行之后才可以置该控制IO口输出为低电平。不知这个时间差,会不会影响TPS5450的正常启动,或者形成启动--关闭的振荡状态? 有待实验检验。
TPS5450芯片比较贵,不小心就损坏,今天为解决这个问题就损坏了一片,心疼啊! 如果TI 的工程师能帮忙实验解决一下这个问题就好了!
问题初步解决了!在CPU IO与TPS5450 ENA之间加一个N沟道的MOS管,如图所示。开关十几次都能正常工作。谢谢上述各位对此问题解决所做的提示和指导!

关于芯片烧掉的问题,后续您设计样机可以在TI网站上申请免费样片:
申请网站: www.ti.com.cn/.../buy.tsp
申请方法:www.ti.com.cn/.../gencontent.tsp
通常可以免费申请5片,3~5天可寄到。