This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

2节锂电池的电源损耗管理



各位大大:

      我最近遇到一个问题,我们的开发板是Telosb节点,使用的两节电池供电

Telosb链接:www.memsic.com/.../wireless-modules.html

电池链接:item.taobao.com/item.htm

现在我做了能耗测试,由于flash的电压时一定要高于1.7V的,所以两节电池的电压到了1.7V以下系统就么有工作了(这个理论上没有问题),但是我测试了电池的剩余容量,发现电池的电压有明显的损耗不均现象(一般的剩余0.02+1.56),我昨天在无锡ti模拟研讨会上听到了TI有关于锂电池损耗的资料,但是给的材料上面的ppt是狠下,这个电路框图么有看清楚,不知道各位大大有没有什么好的解决方案?给点资料也行啊?

  • Xiaolu,

    你使用的应该是镍氢电池,不知道你指的问题是不是两节电池电压不均衡的问题,如果是要注意两节电池流经的电流是不是一致的,充电电压是不是一致。所说的电路框图不知道是指什么,需要你贴出来说明一下。

    Luke

  • 这里很感谢luke,谢谢你,下面是我针对你的建议我更加详细化我的问题

     

    上图是我在TI模拟电路研讨会上看到的

    还有我们使用的电池名称是http://www.energizer.com.cn/lidianchi.asp,中的电池

    我们的Telosb节点使用上述两节电池串联变成3.3V以上给节点供电

    Telosb节点的硬件图可以查看附件:

    我们碰到的问题就是这个两节锂电池串接起来损耗不均的现象(两节电池3.3V以上到两节电池1.7V一下测了电压发下这两节的电池的剩余电压是1.5V和0.03V),所以我想问下TI的FAE有没有解决方案,帮助平衡下这两节电池的损耗均匀下。

     

    TELOSB硬件图.pdf
  • 其实可以考虑用单节锂电池.

    另外,电压损耗不均有几种情况:阻抗,容量,以及SOC. 如果是阻抗偏差原因,只要是新电池,问题不大因为偏差较小. 容量偏差比较难办,不使用大功率均衡电路的话很难保证同时在放电曲线的两头都确保均衡(不过充,放空时电压保持基本一致). SOC 偏差的情况比较简单,可以使用单独满充的方法来达成SOC同步.

    我觉得你有可能买到的是新旧程度不一的电池, 所以很有可能是容量/阻抗不同.