TI的工程师,各位网友大家好!
如题,TPS92510用于设备照明,将采集图像的相机帧率设置高于20fps时图像出现闪烁,设置在10fps时图像稳定。
12个LED并联,电流设置在400ma,LED两端并接100uF电容后,LED两端980Hz纹波有减小,但仍较大,图像还是会出现闪烁。
另外调节占空比时发现,当电流越大时纹波减小,这是为什么?
不换芯片的情况下,除了加电容,还有什么办法能降低波纹,使图像稳定?
如果采用具有更高PWM调节频率的LM3405A,PWM设置在4KHz能满足要求?