This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMR36520: LMR36520 做fly-buck疑问

Part Number: LMR36520

使用LMR36520做fly buck,遇到一些疑问,请教一下:       第一个问题:所选型的偶和电感为68uH,原边副边比例为1:0.8,因此导致原副边的感值不一致,请问对fly buck是否有影响?      第二个问题:请讲解一下FLy-buck波形,特别是副边电感电流波形,为什么是这个样子?(这边一直很疑惑,还有原边的电感电流波形)。   3:再问下,流经初级绕组的峰值负电流是怎么推出的,Ipri_negpk = - [(N2/N1)*Iout2 * (2D/(1-d)) ]-(△i/2)+Iout1公式是怎么推出来的,感谢

  • 您好

    对于LMR36520做fly buck的疑问,‌回答如下‌:‌

    1. 电感感值不一致的影响

      • 结论‌:‌有影响。‌感值不一致可能导致功率传输受阻,‌副边输出电压不稳定。‌‌使用共模电感替代耦合电感导致副边电压异常,‌原因在于共模电感漏感过强,‌无法完成传输功率的作用。‌
    2. Fly-buck波形讲解

      • 副边电感电流波形‌:‌副边电感电流波形受多种因素影响,‌包括原边电感、‌耦合系数、‌负载情况等。‌具体形状需通过实际测试或仿真来观察。‌‌副边电感波形只传输了一小段时间,‌其余大部分时间没有传输,‌这可能与电感参数和负载情况有关。‌
      • 原边电感电流波形‌:‌原边电感电流波形同样受多种因素影响,‌包括输入电压、‌开关频率、‌负载等。‌在开关电源工作在断续导通模式时,‌加负载会提高导通时间,‌从而影响原边电感电流波形。‌‌
    3. 峰值负电流公式推导

      • 公式‌:‌Ipri_negpk = - [(N2/N1)*Iout2 * (2D/(1-d)) ]-(‌△i/2)‌+Iout1
      • 推导‌:‌此公式涉及fly buck变换器的电流关系,‌其中N2/N1是副边与原边匝数比,‌Iout2是副边输出电流,‌D是占空比,‌d是副边电流下降时间与周期的比值,‌△i是电流变化量,‌Iout1是原边输出电流。‌

    官方有相关指导书:

    https://www.ti.com/lit/eb/slyy208/slyy208.pdf

    请您参考这个文档中的相关说明。