Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z80
在bq20z80 update firmware的文章中 把senc文件叫做固件
最先接触到DFI ROM文件(bqEASY软件)我的理解这两者差不多,可作为golden pack的载体复制到批量产品上 他们包含1:校准数据(电压 电流等偏执和PCB、 器件差异有关) :2:用户数据(用户根据应用设定的的参数 比如第一 第二级的过压 过流门限,还有配置信息,制造信息等) :3:系统数据(使用过程中器件自动更新的数据,比如电阻表等) 这些校准数据、用户数据、系统数据可以通过.gg文件保存。问题1 那么.gg文件导入一个X(这个我不知道的东西,我称为X 。就是所谓的固件吗?) 是不是就可以得到golden pack。 即 .DFI/ROM=.gg+X 吗? 问题2 bq架构包含的学习、校准算法是硬件直接处理 还是固件(基本软件)处理,那么除了data sheet中介绍的存储空间(.gg文件包含的)外 还有一些用户不可访问的存储空间Y(存放系统学习的数据)吗? 即.DFI/ROM=.gg+X +Y 问题3 senc到底是什么东西 和chemistry ID是个什么关系?