大家好,我在使用bq27541时遇到的一个问题。麻烦TI技术工程师帮忙分析一下可能会是什么原因导致的?也请知道的大侠们分析分析。
现象:
1、 电池剩余电量低于20%时,比如现在电量为8%,在充电状态下,通过i2c发指令给bq27541启用阻抗跟踪算法,电池剩余容量会变0%,且不管怎么读 取,重新上电,都是0%。只有在未充电时,重新通过i2c发送启用阻抗跟踪算法,电池剩余容量才会正常,变为8%。且每次必定会出现。
2、电池剩余容量大于50%时,比如现在为56%,在充电状态下,通过i2c发送启用阻抗跟踪算法,剩余电量是正确的的,为56%。
附件是linux驱动c文件。
下面是c文件中部分截图
启用bq27541跟踪算法指令为