问题描述:自己做的PCB 焊接好器件 第一次连接通信成功。第二天发现通信不上了 示波器观测 发送地址后就没有应答(高电平)
给PACK+加电压也没法唤醒。难道是新片坏了?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
补充一下我的问题 我在一块新的pcb板上焊接上bq20z45芯片 焊接好供电通路 SMBbus通路 pack电压检测通路(其他电路未焊接)
测试结果: 无法通信 如图片所示 我的芯片是在淘宝网上买的15块钱一片 是不是说供电正常 pack接入(用于唤醒) 就能够通信上 除非芯片有问题吗?
其他电路未焊,指的是有些IC的pin依然悬空着?
如果是这样的话,会造成芯片无法通讯。
SRN, SRP pin要接地。Vcx pin要接电池。
楼主的项目,测试reg3.3 2.5电压也不对的现象 建议检查外部的器件,比如LDO的输出电容是否有加。供电和地是否连接正常,通过pack给电是可以正常通讯的。
BQ20z45目前是停产的状态,楼主的项目如果是新开发的,建议采用替代的器件BQ40Z50。
不用去淘宝买,TI对于大多数模拟器件都给客户提供免费的样品测试,请参考如下链接 ,可以直接点击 申请样品进入免费样品申请流程。
40z50我做了 一方面资料太不全 另一方面不好买国内没有现货 而且很贵90块一片
40z45我以经实验过了花了板子买了期间测试 就是指令不全 不像20系列那么全 我第一次做智能电池遇到很多问题 想把20Z45调通 这个便宜好买
如何排查无应答的问题 板子自己参考EVM板画的 是操作不对还是芯片自身有问题(买了5片 15块一片 第一片通信上过),如何排查我的问题
BQ20z45 只给pack+ 是可以进行通讯的,但是虽然没有上电池,其他外部电路还是要正常连接的。关于通讯功能的异常,最常见的现象是实验时打坏了smbus的clk 和data 内部mosfet。因为按照你的描述 你现在也没有加外部的esd防护电路,所以建议你测量一下clk和data线对地阻抗,看看是否有打坏了。以上谢谢!
非常感谢您的解答
是不是说只要芯片是好的 加上供电vcc 就可以通信 如果不行 就可能芯片坏了吗?
我在另一块焊接完整的板子上(包括esd保护)同样没有应答 真是郁闷 实在不行我就重新买芯片了
基本的外围电路要接上的,建议楼主不要尝试先测试部分电路了,除了电池接入部分的电路,该接的外围电路都接上。
目前环境是EV2300+bq40Z50(自己画的板子,芯片是淘宝买的)通过抓波形,发现是有ACK回应的,但是bqstudio就是显示不了版本,而且打开软件后,有几个数据可以scan到,但数据明显不对。啥问题啊?芯片坏了?
我的问题解决了看来确实要把该焊接的都焊上才行 而且电源管理芯片相对通用微处理器还是比较脆弱 谢谢您的指导
data flash value->setting->Da configuration->cell counter->cc1 cc0 设置为2串 然后将电池组2p 3p 4p短接 这是我知道的