This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS5410使用问题

Other Parts Discussed in Thread: TPS5410

使用TPS5410做一个7~24输入5V输出的电源,但是输出有个和内部开关频率相同的震荡波,没有画PCB只是按照TI模拟软件生成电路用洞洞板搭的一个电路。这个震荡波怎么消除

  • 亲;这基本是共模噪音,是地线不良产物;不用管它。换成PCB后;会有另外状况。

  • 楼主,

    正如XP所说,这很有可能是由于洞洞板焊接,使得地线不良的引起的,也有很大的可能是测试带来的。

    建议你在测试输出的噪声或者纹波的时候,使用地线环,且测试点直接靠近输出电容,这样才能测试到比较真实的噪声以及纹波大小。

  • 很大的问题估计是测量的问题,请按照标准的测试方法测试纹波,另外,利用洞洞板制作的电源,一般只是验证工作原理,很难过度追求一些细节问题。