This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于BQ24650太阳能充电芯片的问题

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

现在在做一个太阳能给蓄电池充电的项目,铅酸电池的电压为12V,用了TI专门针对太阳能充电的芯片BQ24650作为充电控制器,我参照BQ24650的官方文档设计了一个类似的电路,峰值电压设置为18V,最大电流为5A,最大充电电压为15.1V,而除了Q1和Q2换用了英飞凌的BSC052N03LS以外,其他元件都是用芯片文档推荐的元件,由于条件问题,现在用5V的USB充电器经升压模块升到18V后给充电板供电来模拟用太阳能板给蓄电池充电的过程。

现在出现的问题是,充电板输入端一接上电后绿色的充电指示灯就一直亮,而红色的灯则没有问题(只有接上蓄电池后才亮),而给蓄电池充电也只能从9点多伏充到12点多伏,之后电池电压就保持不变了,整个充电过程中充电电流都为50ma左右(不正常,涓流充时应为500ma,恒流充时应为5A)红灯与绿灯两个充电指示灯在充电过程中同时都在亮,而我测到充电输出的引脚VIN未接蓄电池时时输出15点几伏(符合设定的电压),VREF为3.3V.REGN为6V,VMPP为1.2V,VFB为2.1V,这几个引脚输出的参考电压都是正常的,元件应该是焊接好的了。而后来又发现原来自己画充电电路中将TERN_EN,(充电终止使能端)接地了,既失能了充电终止功能,芯片文档的应用电路是接到VREF端的,不知道会不会是因为这里导致充电不正常,还是有什么其他问题,望各位指点下,现在是毫无头绪啊。谢谢了。。。

  • 我个人觉得你用USB口充电器来升压模拟太阳能板这一块有一些不妥,我们知道一半USB口最大输出电流限制在500mA以防止拉低母线电压,而对于后端的升压到18V 的电路(其应该是通用的boost电路),我们知道对于峰值电流而言,输入的峰值电流将为1.2*Iout*Vout/Vin,而一段对输入的电流瞬间要求过多,USB母线电压就会下降,所以我比较担心这个问题可能与你选择的供电源有关,请你换用一个供电能力更加大的电源来模拟输入源,同时在现在的调试阶段可以把BQ24650设置的CC电流放小一些,先验证一下功能的完整性。

  • 你好,我按照你的建议将原来的充电电源改用最大输出电流3A的直流稳压电源来模拟输出端,CC电流也改小为2A,也把原来接到地TERN_EN脚接到VREF了,但发现上电后绿灯依然马上就亮了,而且这次改完后蓄电池不仅充不了电,还放电了。。而我测到充电电流几乎变为零了。后来我再仔细看了下芯片文档,发现里面的ENABLE AND DISABLE CHARGING有这么一条:30ms delay is complete after initial power-up,这里的意思是上电后先将CE端置低一段时间再拉高吗?我的电路是没有接用来CE使能的那个MOS管的,也就是说让MPPSET引脚一直工作的,不知道会不会因为这个有问题?

  • 这个30ms的delay只是说充电会要在上电后30ms才会开始,它不是针对ce pin而言的,是对充电的过程而言,所以不需置低后延迟30ms再拉高。

    关于你的问题,麻烦你把完整的电路图以.jpg文件格式附上来,虽然你提到是使用的官网的电路图,但一个是我们不知道你具体使用是哪一个参考电路,此外根据我的经验很多工程师调试的时候实际的电路板与当初画的板子线路或器件会有不同,因此若有不一样的地方请你标注一下,谢谢。

  • 你好,下面的是我实际的原理图,基本是按照“Using the bq24650 to Charge a Sealed, Lead-Acid Battery”这个文档的应用电路,就是其中的Q1和Q2换用了Qg和Rds更小的BSC052N03LS,其他元件基本都选用文档所推荐。

    BQ24650_SCH.pdf
  • 感谢你发来的电路图,在你的电路图中我看到你的电感标示的是10mH,不知道这里是标示的错误还是真的选择了10mh的电感,按照这个充电器的设计原理,这个电感需要的是uH级别,因此建议你确认一下电感应该为10uH左右(对于pwm模式的开关电源,电感在满足CCM稳态最小要求感值后,电感与能够输出的电流成反比)