请问 如果做电池管理的话 用bq27510-g2 如果不接锂电池的第2个触点也就是ic控制触点 是否会很影响电池数据, 而且 如果是正规的手机商务电池 一定会带这个ic控制的吧?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问 如果做电池管理的话 用bq27510-g2 如果不接锂电池的第2个触点也就是ic控制触点 是否会很影响电池数据, 而且 如果是正规的手机商务电池 一定会带这个ic控制的吧?
有些电池这个pin脚是温度检测pin脚,有一些是ID识别pin脚,需要根据完整的电路图(电池端和与之相连的负载端)来确认处理方式。
谢谢杨工:
这个电池盒上写了 controller ic 在国内官网上看不到详细数据。。
我主要想问的事情是 如果不接那个金手指 咱们的新片可以正确识别电池信息么 就是我刚才发的型号,然后如果需要接的话 那个金手指需要接到芯片的哪个管脚上 麻烦 告知一下 万分感谢
基于BQ27510开发的电池包,对电池端通常有Pack+, Pack-,Ntc,NC4个引脚;对系统负载端会有Host+,Host-,BI/Tout,BAT gd/low,Clk,Dtata 这些pin脚。
请查看你观察到的这个引脚在PCB板上 是与BQ27510的1脚相连接 还是与12脚相连接。 然后再确认你的系统负载是否根据这个pin脚的信息有做电池是否插入,温度是否合适,以及电池电压是否正常的判断,若有这样的判断流程,则需要连接该引脚,否则会导致系统负载产生报错信息。以上谢谢!
额 是负责软件这的 只是发现他 只在电池上 接了 + - 两个引脚
电压和 电流 在咱们的芯片上 是准的 我想请问一下 关于其他控制 如电量 和 电流控制 那第二个金手指是否需要做连接咱们芯片的 如果需要 我可能得让他先飞一根线做测试。