This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
那位大侠帮忙看一下PCB设计有没有问题?文档是PADS9.3版本是不是占空比超过50%,环路就不好调了,哪里可以改善的
驱动波形,为什么频率都不对了?是跟走线有关,还是跟参数设置有关?
怎么没人回复?看来只能换方案了,求助这里也没用
亲;470uF的输出电容,有点小了。建议加倍试试。
我用webench设计输出是2个10uh贴片电容,现在我用的是一个ZLH470uf/63v的电解电容还是不够吗?我估计还是PCB设计的问题,IC外围也没什么元件可调的,现在是电流根本就不恒流
既然有仿真结果,建议以此为基数试吧。贸然换大;同样会导致不稳定。
楼主你的测试条件是什么
输入21-30V,输出54V/1.6A,重新改板后,问题解决,参数也调整了一下,只是有一点点晃动,老化了二小时也没振荡,因为测试不了动态,也不知道不路调试怎么样?这种电路怎么测试环路稳定性呢?
那看来是布板的问题,环路指标是通过环路分析仪来测量的,不同厂家的仪器使用上也有所不同,具体的测试方法你可以咨询一下你使用的仪器厂家
你好,请问改板后输出波形好了吗