通讯也正常,REG2.7电压正常,BAT和DSG引脚是6.8V(MOS管关闭),PACK和CHG是1.6V,原理图跟BQ28400PDF上的有点差别,具体是:
1.PRES管脚我是直接接地了
2.我用的2个MOS管进行电池平衡,所以CB_EN管脚是浮空的。
3.没有用fuse功能,所以FUSE管脚也是浮空的。
这个是我通讯后芯片给出的系统状态:
我已经基本配置过了,从各个寄存器看好像没有什么不正常 的,就是MOS管打不开,不知道什么原因(我跳线短接过这两个MOS管,虽然可以输出电压,但是CHG和DSG的电压不会变)
应该是某个地方我没注意到,不过看了半天资料了也没能有个头绪,请诸位帮帮忙了