This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LLC中谐振网络中谐振电容上电压波形不等幅震荡问题请教????

Other Parts Discussed in Thread: UCC24610

小弟最近制作一个LLC电路但是遇见各种问题其中一个问题就是

如上图,谐振电容处电压出现不等幅震荡,但是我在改变负载电阻或者改变频率时又会将他变为等幅震荡,不知道这是什么原因,求高手解答一下。

不等幅震荡直接就导致我后级电流也出现不等幅震荡(波形使用电流互感器测量)

上图红色部分为谐振电容电压波形,蓝色为副边电流波形,我改变控制频率时会出现以下情况。

此时波形比较正常,不太理解这是什么原因造成的,求高手解答一下,谢谢啦。

 

然后还有个问题就是,我如果使用LLC做十几W的东西,效率最大可以到达多少??

然后就是我原边达到零电压开断,副边使用的是TI的UCC24610做同步整流,管子使用的是TI的CSD19505,但是管子会发热,以下为副边UCC24610输出的驱动波形与变压器输出波形。

请问这样是正常的吗,如果不正常,应该怎么处理。谢谢啦!!!!