Other Parts Discussed in Thread: BQ24195, BQ24092
大家好,
最近在做一个可充电电源,电源输入电压为5V直流,输出则为4.2V,目前是想将输入接口与输出接口共用,既可以充电,又可以给其他模块供电。不知道有没有比较好的方案?这个想法是否有点天方夜谭呢?
目前了解到的信息是,BQ24092或者BQ24195电池管理芯片的电源输入与输出可以直接连接在一起,安全上除了发热,不至于会爆炸吧?
欢迎大家一起探讨探讨。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,仔细看了BQ24195的datasheet,很多问题明白了,不过还有以下几点向您指教:
1. 如果适配器停止通过USB供电,那么将由电池供电,此时,USB-OTG端输出电压是5v还是4.2v呢?如果5v则不需要做boost电路了。
2.能否不需要MCU控制,即可进行充放电呢?
期待您的回复,谢谢!
1. 肯定是USB端口肯定是稳定在5V,如果是电池电压,那么这个电压会随着电池放电降低到3V。
2. 最好是有MCU控制,否则很多情况不不判断。您这是什么应用?
我们的充放电部分应用于一个分离式模块,例如,A模块是底板模块,B模块是功能模块,C模块是电池模块。B、C都可通过A模块来进行供电,当A模块断电时,C模块则可以通过同一个USB接口给A模块以及C模块供电。
所以,要求C模块的充放电接口相同,这样既可以通过这个接口充电,又可以放电。