三串锂电池标称电压11.1V,满电12.6V。TI有没有均衡充电的IC?在电池电芯一致性不确定的情况下,如何保证每个电池不欠充、不超冲?请专家帮忙。谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
可以看下BQ24105
http://www.ti.com/product/bq24105/description?keyMatch=bq24105&tisearch=Search-EN
您好,
BQ24171的数据手册有部分中文说明,链接如下
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/bq24171.pdf
这些芯片功能类似,可以相互参考,如果有不理解的地方,可以放上一起讨论下。
类似芯片差异见如下链接
http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slua605/slua605.pdf
设计方面可以使用webench 或者参考TI的参考设计
谢谢
您好,资料已看,有个疑问:
1.RBFET与ACFET同开同关,为什么要多一个REFET,描述的是说反向阻断,提供电池反向放电保护,这个功能ACFET不是也能实现吗?
2.由于芯片具有break-before-make logic,我想实现的是不能有断电间隔,所以我不通过Adapter接ACFET在接到system,
此时不使用ACDRV和CMSRC和BATDRV引脚,那么这三个脚直接悬空就可以了吗?
3.如果也不用ACP和ACN那么这两个输入脚该如何处理呢?
以上
烦请解答
谢谢!
DOMSTEF FREE 说:您好,资料已看,有个疑问:
1.RBFET与ACFET同开同关,为什么要多一个REFET,描述的是说反向阻断,提供电池反向放电保护,这个功能ACFET不是也能实现吗?
答:FET还有体二极管,要保证电池不会反向放电同时也要保证adapter突然插入系统端不会有浪涌电流。如果仅有一个FET还可以通过体二极管导通。
2.由于芯片具有break-before-make logic,我想实现的是不能有断电间隔,所以我不通过Adapter接ACFET在接到system,
此时不使用ACDRV和CMSRC和BATDRV引脚,那么这三个脚直接悬空就可以了吗?
答:您想实现不断电间隔具体指什么?只有充电功能没有power path?如果通过adpater给电池充电同时还要保证系统能够不掉电,这三个脚要同时使用的。
3.如果也不用ACP和ACN那么这两个输入脚该如何处理呢?
答:如果您使用adapter充电,不用这个管脚可能会使adpater过载,这个电流控制有限流功能的
以上
烦请解答
谢谢!
1.明白了,REFET的功能实际可以用一个二极管代替了,用来阻止反向放电是吗?
2.因为文档里面有说ACDRV以及BATDRV有快关慢开逻辑,
The break-before-make logic keeps both ACFET
and BATFET off for 10 μs before ACFET turns on.
Asymmetrical gate drive provides fast turnoff and slow turnon of the ACFET and BATFET to help the breakbefore-
make logic and to allow a soft-start at turnon of both MOSFETs. The delay time can be further increased
by putting a capacitor from gate to source of the power MOSFETs.
如果用这三个引脚,当Adapter断电后,battery输出还没打开,system不就断电了吗?
如果我不用power path 只要用芯片来充电,那么这三个引脚怎么处理呢?悬空吗?
3.充电电流我用ISET引脚限制,我不用adapter给system供电,所以还有必要用ACP和ACN检测和限制输入电流吗?
问题有点多,非常感谢!O(∩_∩)O
DOMSTEF FREE 说:1.明白了,REFET的功能实际可以用一个二极管代替了,用来阻止反向放电是吗?
可以这么理解,不过一般没有用二极管的,二极管导通压降大于MOSFET,损耗会大一些
2.��为文档里面有说ACDRV以及BATDRV有快关慢开逻辑,
The break-before-make logic keeps both ACFET
and BATFET off for 10 μs before ACFET turns on.Asymmetrical gate drive provides fast turnoff and slow turnon of the ACFET and BATFET to help the breakbefore-
make logic and to allow a soft-start at turnon of both MOSFETs. The delay time can be further increased
by putting a capacitor from gate to source of the power MOSFETs.如果用这三个引脚,当Adapter断电后,battery输出还没打开,system不就断电了吗?
Adapter掉电低于电池电压后,电池会先通过bat那个MOSFET的体二极管导通,等到adapter的FET关闭后会打开bat的FET,电池通过FET给系统供电。
如果我不用power path 只要用芯片来充电,那么这三个引脚怎么处理呢?悬空吗?
如果你不需要power path就不太需要这颗芯片了,只需要一颗充电芯片,所以你后面的系统也不会接到电池这个时候?
3.充电电流我用ISET引脚限制,我不用adapter给system供电,所以还有必要用ACP和ACN检测和限制输入电流吗?
不用adapter给系统供电,但是adapter还要给电池充电,相当于检测Buck输入电流,最好还是配置。
问题有点多,非常感谢!O(∩_∩)O
您可以看下这颗http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/bq24125.pdf
BQ24125 不带power path功能,支持三串,可以自己设置电池reg电压