This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24170的充电ACFET打不开

先上原理图,也是参考datasheet上画的

遇到的问题就是插入适配器(9V)的不会充电,star灯闪烁。

测试数据:

1.REGN=5.96V,OVP=0.92V,TS=1.95V,VCC=8.92V,AVCC=8.91V,SRN=7.5V

2.ACD和CMS电压为0,mos管未打开。

3.MOS管虽未打开,但是mos管后级有个7.5V电压,原因是BATDRV管脚为低电平,放电MOS管打开。

问题:

1.根据datasheet上的条件,AVCC>SRN+300mv 和 OPV电压都满足要求的情况下,ACFET为什么没有打开? 还是这里还需要判定其他条件?可能是什么?

2.我的电路中用了个MOS管Q7来连接输入与输出,这样做可不可以? 我自己分析的,应该是可以的。

问题以上,求大能现身。

Sheet1.pdf