当在外部有一个上升沿时,芯片复位端 收到一个低电平 进行复位 。这个电路该怎么设计?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
上升沿的话,我是上电那个动作的时间,复位信号的话给S3C2416的,用的100nF和10K的阻容复位时间久足够了
你的意思要mcu的RST引脚上电低电平复位,然后一直维持高电平吗?如果是,那是用简单的RC复位电路就可以呀,如果不是,你能在描述清楚一点吗
MCU是一直供电电的,然后有一个上升沿信号(板子外部器件的供电瞬间)处理成一个复位信号给MCU的复位引脚复位。
使用看门狗吧,像X5045之类的,板子外部器件开始供电时候也开始给5045供电,这样X5045输出复位信号
你好,好像还是我表述的不够清楚。
实际应用是这样的:MCU我一直是由电池供电的,当主电源一接上来(此时MCU还是电池供电正常工作),让MCU复位。所以也就是要捕捉这个主电源上电的瞬间,然后输出一个低电平复位信号给MCU。
我这边有个电路,但是觉得太复杂了,想请教下有米有更好的方案。就是当24V接入时,reset有一个低电平复位信号给MCU。如下图:
还是用这个电路吧,你24V要转成3.3V,然后对于这种情况,复位芯片也还是需要的