V=OCV-I*R,电池的阻抗是用这个公式实时算出来的,OCV是开始放电时的开路电压吗,还是这一时刻的开路电压?
如果知道放电某一时刻的开路电压的话,不是知道这一时刻的SOC吗,还需要算阻抗吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
V=OCV-I*R,电池的阻抗是用这个公式实时算出来的,OCV是开始放电时的开路电压吗,还是这一时刻的开路电压?
如果知道放电某一时刻的开路电压的话,不是知道这一时刻的SOC吗,还需要算阻抗吗
OCV 是电池整个工作区间的开路电压,由于DOD与OCV是一一对应的(已经定义好的DOD(OCV,T)表),我们可以通过读取DOD信息来得到OCV
表是烧录在芯片内部的,用户只要选择正确的chem id,芯片会自动在需要时调用这个表格。
算法根据COV来查DOD0, 不是根据DOD0来查COV的。
以上谢谢。
请问在充放电过程中OCV是怎么得出来的呢?只能测得工作电压吧
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/46539.aspx
请查看这个链接,里面有非常全面的电量计介绍,软硬件,以及实际使用。
谢谢 Michael Yang 的指正。 在Relaxation期间由OCV得到DOD,在充放电期间,由DOD=DOD0 + passedcharge/Qmax. 即通过库仑计对电流积分来得到DOD
谢谢Michael Yang和 Wentao Zeng的解答