采用三星825575电芯 ( 满充电到4.2v,单个电芯容量是4300多mah) ,三串两并组合,学习的不成功.
ID号没有问题,因为我自己会算ID,采用其他电芯都没有这个问题,但是唯独采用三星的电芯学习不成功.
附件是瑞能老化柜数据,GGS记录数据,电池GG文件,请专家帮忙分析问题在那个地方.
我注意到一个现象,在电池刚设置好,准备上老化柜准备学习时,满充容量是8200mah左右,但是充满电一开始放电的时候,容量立即变成7300mah,以前都没有这个现象发生.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
采用三星825575电芯 ( 满充电到4.2v,单个电芯容量是4300多mah) ,三串两并组合,学习的不成功.
ID号没有问题,因为我自己会算ID,采用其他电芯都没有这个问题,但是唯独采用三星的电芯学习不成功.
附件是瑞能老化柜数据,GGS记录数据,电池GG文件,请专家帮忙分析问题在那个地方.
我注意到一个现象,在电池刚设置好,准备上老化柜准备学习时,满充容量是8200mah左右,但是充满电一开始放电的时候,容量立即变成7300mah,以前都没有这个现象发生.
谢谢王工的回复.
1.电池设置截止电池300mAH,老化柜设置截止电流290mah,这个是我通常的设置方法,应该没有问题,已经成功学习过很多个电池,FC正常置位
2.等待两个小时vok清掉
3.放空之后,等待5个小时vok清掉
4.放电电流1.7A,大于C/10.是在常温下进行
烦请看看数据,最大的疑问在于,满充电后,开始放电,满充容量和剩余容量立即下降很多.所以我的怀疑是:这个电芯本来是高压电芯,在充电到4.2V这种情况下,是否不适合用来学习?